Access panel with Modlink MSDD interface | Murrelektronik

26. giugno 2019

Modlink MSDD Panel Interface: More than 100,000 combination options

Murrelektronik's Modlink MSDD front panel interfaces provide convenient access to the control when diagnostic or service work is needed. Great advantage: They allow you to keep the control cabinet closed, so the components inside continue to operate within the specified protection class. This makes sure that the safety regulations for the operation of electrical systems are always complied with.

Modlink MSDD is a modular system based on standard frames (single and double frames) with many different inserts to plug in. This variety allows more than 100,000 combination options. Because the mounting dimensions are the same no matter which combination is used, a design engineer's job is made easier and export-oriented companies are in a position to quickly react to country-specific requirements. The housing does not have to be reworked. They just install the country-specific insert. Modlink MSDD is a tried and tested solution, well-engineered to the smallest detail.

The single frame inserts that provide space for both an outlet and a data connector make for a compact solution. A key feature is the shielding plate to increase EMC protection and directly prevent interference that reduces the negative electromagnetic influence on the data quality, an essential factor in secure communications.

 

Practical Tip:

Murrelektronik has many combinations of frames and inserts that have been set up as sets. They can be ordered with one part number saving a lot of administrative work and time.

Bastian Baier, Senior Product Manager Interface

Scarica

Novità da Murrelektronik

Soluzione “plug and play” per l'elaborazione industriale delle immagini

Il progresso della tecnologia di elaborazione delle immagini industriali sta rivoluzionando le applicazioni di elaborazione delle immagini. I sistemi di visione artificiale stanno…

Altro

I progressi della tecnologia di automazione

Master, dispositivi e hub: installare un sistema IO-Link è facile Trasformazione digitale, Industrial Internet of Things (IIOT) e Industria 4.0: questi sono solo alcuni dei temi…

Altro

Il tempo è scaduto: Andiamo fuori nei campi

Abbiamo ancora bisogno al giorno d’oggi di un quadro elettrico? Sicuramente molti responsabili di macchine e impianti si sono posti questa domanda. Questo articolo, che tratta il…

Altro

Carriera
Entra nel team!
Newsletter
Novità!
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...