I progressi della tecnologia di automazione | Murrelektronik

3. marzo 2025

I progressi della tecnologia di automazione

Master, dispositivi e hub: installare un sistema IO-Link è facile

Trasformazione digitale, Industrial Internet of Things (IIOT) e Industria 4.0: questi sono solo alcuni dei temi ricorrenti che dominano la discussione sulle tecnologie avanzate per l'automazione industriale.

Per voi, in quanto produttori di macchine e sistemi, si pone la questione di come tradurre questi argomenti in soluzioni efficaci da cui i vostri attuali processi di automazione possano trarre vantaggio. Questo articolo descrive come Murrelektronik si concentri sulla fornitura di soluzioni valide per questi progressi nella tecnologia dell'automazione, facili da integrare e con benefici duraturi.

Una soluzione decentralizzata: flessibile, poco ingombrante, efficiente

“Crediamo che il futuro sarà completamente privo di armadietti, ed è per questo che le soluzioni decentralizzate sono un aspetto fondamentale della nostra tecnologia. L'eliminazione degli armadi di comando viene spesso percepita come un rinnovamento radicale di un sistema completo: non è così. Le soluzioni decentralizzate di Murrelektronik sono progettate per offrire la massima flessibilità e facilità di integrazione”.

Le soluzioni comprendono moduli bus di campo, interruttori, alimentatori, IO-Link, cavi e connettori, che si combinano per facilitare e semplificare l'automazione. Se necessario, i tecnici applicativi di Murrelektronik possono supportare il cliente nella pianificazione, progettazione, collaudo e integrazione nei sistemi esistenti. In questo modo si risparmiano i tempi di installazione e progettazione, con conseguente risparmio di denaro e risorse.

IO-Link semplificato

IO-Link è un protocollo di comunicazione industriale per il collegamento di sensori e attuatori a controllori di livello superiore. IO-Link offre un enorme vantaggio e rappresenta una porta d'accesso alla produzione intelligente, in quanto consente la trasmissione di tutti i tipi di dati (servizio/processo/evento) ad alta velocità da e verso controllori e dispositivi. Ciò significa processi più efficienti e agili, maggiore disponibilità delle macchine e accesso permanente ai dati (per l'identificazione, la diagnostica e la configurazione).

Korina Parker spiega: “Il sistema IO-Link Pro è un sistema di installazione universale che è perfettamente adatto come introduzione alla digitalizzazione e allo stesso tempo fornisce un concetto IIoT a prova di futuro.
I vantaggi includono una facile integrazione dei dispositivi intelligenti, la trasparenza dal livello del dispositivo al cloud e un facile accesso ai dati per l'analisi.”

“I master IO-Link, gli hub e i convertitori analogici possono essere integrati nel sistema esistente o costituire il nucleo di un nuovo impianto o macchina. Un altro grande vantaggio è che i nostri ingegneri applicativi sono appositamente formati sulla tecnologia IO-Link e possono aiutarvi a pianificare e installare IO-Link e a semplificare al massimo la comunicazione dei segnali end-to-end.”

Novità da Murrelektronik

Soluzione “plug and play” per l'elaborazione industriale delle immagini

Il progresso della tecnologia di elaborazione delle immagini industriali sta rivoluzionando le applicazioni di elaborazione delle immagini. I sistemi di visione artificiale stanno…

Altro

Il tempo è scaduto: Andiamo fuori nei campi

Abbiamo ancora bisogno al giorno d’oggi di un quadro elettrico? Sicuramente molti responsabili di macchine e impianti si sono posti questa domanda. Questo articolo, che tratta il…

Altro

One for all – Modlight60 Pro RGB

The Modlight60 Pro RGB IO-Link signal tower from Murrelektronik is a versatile, adaptable and cost-efficient solution for applications that call for clear, reliable signaling.

Altro

Carriera
Entra nel team!
Newsletter
Novità!
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...