17. dicembre 2019
Murrelektronik creates connections: from the sensor-actuator level onto the machine via the controller and now also into the cloud. Our solutions put us at the forefront of emerging technological trends. We focus on one main objective: to provide unrivalled service and support to our customers when implementing new automation technologies. Together, we realize the best solution and achieve the benefits in the most cost-effective way.
Murrelektronik GmbH ha ottenuto la certificazione ufficiale ISO/IEC 27001:2022 da parte del TÜV NORD, attestando il rispetto dei più alti standard in materia di sicurezza dei dati…
Guardiamo indietro a un’edizione di “All About Automation 2026” di grande successo. È stato un piacere per noi mettere nuovamente al centro dell’attenzione l’automazione…
Murrelektronik ha ricevuto la medaglia d'oro nell'ultima valutazione di sostenibilità di EcoVadis. Questo colloca l'azienda tra il miglior cinque percento di tutte le aziende…