SOLID67: Protocol change with a flick of the wrist | Murrelektronik

17. aprile 2018

SOLID67: Protocol change with a flick of the wrist

Protocol change with a flick of the wrist SOLID67 is the new Murrelektronik line of compact I/O modules. They simplify installations in the field and are especially attractive for applications with IO-Link sensors and actuators. The modules provide eight IO-Link slots close to the process itself and can easily incorporate classic IOs into the system as well.

SOLID67 is the new Murrelektronik line of compact I/O modules

Novità da Murrelektronik

Right down to the last sensor: Seamless Automation in the Packaging Line

In the packaging industry, efficiency is not an option—it is a requirement. Production lines must be fast, flexible, and above all, reliable. In this context, Murrelektronik…

Altro

SIAMS 2026 a Moutier | Automazione decentralizzata - Intelligente, Efficiente, Affidabile.

Abbiamo portato l'automazione decentralizzata alla SIAMS 2026 e abbiamo potuto dimostrare come l'automazione arrivi direttamente alla macchina: proprio dove produce il massimo…

Altro

Solution Van Tour 2026 - Grazie mille per la vostra visita!

Vi ringraziamo di cuore per l'ottima risposta e le numerose visite ricevute durante il nostro Solution Van Tour 2026. Il vostro interesse e gli intensi colloqui hanno reso questo…

Altro

Carriera
Entra nel team!
Newsletter
Novità!
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...