Multitalented Masters | Murrelektronik

10. novembre 2021

Multitalented Masters

Murrelektronik expands its IO-Link portfolio with the IP67 rated MVK Pro and IMPACT67 Pro fieldbus modules. The robust modules provide on-board diagnostics and 4A per port output current. They are available in all common protocols and can be used independent of the fieldbus.

The IP67 rated MVK Pro and IMPACT67 Pro fieldbus modules

Novità da Murrelektronik

Right down to the last sensor: Seamless Automation in the Packaging Line

In the packaging industry, efficiency is not an option—it is a requirement. Production lines must be fast, flexible, and above all, reliable. In this context, Murrelektronik…

Altro

SIAMS 2026 a Moutier | Automazione decentralizzata - Intelligente, Efficiente, Affidabile.

Abbiamo portato l'automazione decentralizzata alla SIAMS 2026 e abbiamo potuto dimostrare come l'automazione arrivi direttamente alla macchina: proprio dove produce il massimo…

Altro

Solution Van Tour 2026 - Grazie mille per la vostra visita!

Vi ringraziamo di cuore per l'ottima risposta e le numerose visite ricevute durante il nostro Solution Van Tour 2026. Il vostro interesse e gli intensi colloqui hanno reso questo…

Altro

Carriera
Entra nel team!
Newsletter
Novità!
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...