Access panel with Modlink MSDD interface | Murrelektronik

26. giugno 2019

Modlink MSDD Panel Interface: More than 100,000 combination options

Murrelektronik's Modlink MSDD front panel interfaces provide convenient access to the control when diagnostic or service work is needed. Great advantage: They allow you to keep the control cabinet closed, so the components inside continue to operate within the specified protection class. This makes sure that the safety regulations for the operation of electrical systems are always complied with.

Novità da Murrelektronik

Tutto sull'automazione 2026 a Zurigo | Automazione decentralizzata

Guardiamo indietro a un’edizione di “All About Automation 2026” di grande successo. È stato un piacere per noi mettere nuovamente al centro dell’attenzione l’automazione…

Altro

Murrelektronik riceve la medaglia d'oro EcoVadis: Il riconoscimento conferma l'impegno per l'ambiente, i diritti umani e le pratiche aziendali responsabili

Murrelektronik ha ricevuto la medaglia d'oro nell'ultima valutazione di sostenibilità di EcoVadis. Questo colloca l'azienda tra il miglior cinque percento di tutte le aziende…

Altro

20 anni di IO-Link: Da progetto pionieristico a standard globale

Fondata nel 2006 da 21 produttori, questa interfaccia di comunicazione digitale indipendente dai produttori si è affermata a livello mondiale con oltre 540 membri. Il collegamento…

Altro

Carriera
Entra nel team!
Newsletter
Novità!
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...