Learn, understand and do! At the iLearningFactory 4.0 | Murrelektronik

29. aprile 2019

Learn, understand and do! At the iLearningFactory 4.0

The Tettnang Electronics College focuses on practical, real-world applications. The newly opened iLearningFactory 4.0 is an entire production chain for packing plastic chips and is realistically simulated. Students enjoy hands-on experience of what Industry 4.0 is all about. Murrelektronik places a lot of value on young professionals receiving the highest education – which is why we support such a ground-breaking innovative project by supplying the hardware components for the automation system. Murrelektronik also assisted in an advisory capacity with the planning stage.

Novità da Murrelektronik

Murrelektronik GmbH ottiene la certificazione ISO/IEC 27001:2022

Murrelektronik GmbH ha ottenuto la certificazione ufficiale ISO/IEC 27001:2022 da parte del TÜV NORD, attestando il rispetto dei più alti standard in materia di sicurezza dei dati…

Altro

Tutto sull'automazione 2026 a Zurigo | Automazione decentralizzata

Guardiamo indietro a un’edizione di “All About Automation 2026” di grande successo. È stato un piacere per noi mettere nuovamente al centro dell’attenzione l’automazione…

Altro

Murrelektronik riceve la medaglia d'oro EcoVadis: Il riconoscimento conferma l'impegno per l'ambiente, i diritti umani e le pratiche aziendali responsabili

Murrelektronik ha ricevuto la medaglia d'oro nell'ultima valutazione di sostenibilità di EcoVadis. Questo colloca l'azienda tra il miglior cinque percento di tutte le aziende…

Altro

Carriera
Entra nel team!
Newsletter
Novità!
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...