Installation Cost Eaters | Murrelektronik

10. novembre 2021

Installation Cost Eaters

Even in the early stages of the engineering process, there are hidden costs in electrical installations. They can be eliminated by choosing system-oriented concepts that utilize decentralized automation technology. There are various scenarios that help determine which methods, or concepts, best suit the individual needs of mechanical engineers while achieving greater standardization and higher efficiency within the electrical installation. These scenarios may also reduce installation costs by up to 30%.

Installation costs using a series machine as an example

Novità da Murrelektronik

Murrelektronik GmbH ottiene la certificazione ISO/IEC 27001:2022

Murrelektronik GmbH ha ottenuto la certificazione ufficiale ISO/IEC 27001:2022 da parte del TÜV NORD, attestando il rispetto dei più alti standard in materia di sicurezza dei dati…

Altro

Tutto sull'automazione 2026 a Zurigo | Automazione decentralizzata

Guardiamo indietro a un’edizione di “All About Automation 2026” di grande successo. È stato un piacere per noi mettere nuovamente al centro dell’attenzione l’automazione…

Altro

Murrelektronik riceve la medaglia d'oro EcoVadis: Il riconoscimento conferma l'impegno per l'ambiente, i diritti umani e le pratiche aziendali responsabili

Murrelektronik ha ricevuto la medaglia d'oro nell'ultima valutazione di sostenibilità di EcoVadis. Questo colloca l'azienda tra il miglior cinque percento di tutte le aziende…

Altro

Carriera
Entra nel team!
Newsletter
Novità!
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...