9. luglio 2018
The innovative Emparro67 Hybrid power supply is an all-rounder with many powerful features: it not only relocates power supply from the control cabinet to the industrial field, but it also monitors currents using two integrated channels for 24 VDC load circuit monitoring, to ensure high operational reliability. An IO-Link interface permits extensive and transparent communication.
Guardiamo indietro a un’edizione di “All About Automation 2026” di grande successo. È stato un piacere per noi mettere nuovamente al centro dell’attenzione l’automazione…
Murrelektronik ha ricevuto la medaglia d'oro nell'ultima valutazione di sostenibilità di EcoVadis. Questo colloca l'azienda tra il miglior cinque percento di tutte le aziende…
Fondata nel 2006 da 21 produttori, questa interfaccia di comunicazione digitale indipendente dai produttori si è affermata a livello mondiale con oltre 540 membri. Il collegamento…