23. novembre 2018
Few things are as irritating (or expensive) as unplanned downtimes of plants and machines. The Murrelektronik UPS-module Emparro ACCUcontrol extends the powerful Emparro power supply system and keeps machines running by switching smoothly to battery operation in the event of a mains power failure. The investment in a UPS system frequently pays for itself the first time downtime is avoided.
Murrelektronik GmbH ha ottenuto la certificazione ufficiale ISO/IEC 27001:2022 da parte del TÜV NORD, attestando il rispetto dei più alti standard in materia di sicurezza dei dati…
Guardiamo indietro a un’edizione di “All About Automation 2026” di grande successo. È stato un piacere per noi mettere nuovamente al centro dell’attenzione l’automazione…
Murrelektronik ha ricevuto la medaglia d'oro nell'ultima valutazione di sostenibilità di EcoVadis. Questo colloca l'azienda tra il miglior cinque percento di tutte le aziende…