Efficient Network Installations | Murrelektronik

23. luglio 2018

Efficient Network Installations

Machines and systems become more and more closely networked. Ethernet-based automation solutions are gaining in importance. At the moment, a key topic is the switchover from PROFIBUS to PROFINET, as switches allow the implementation of flexible star topographies. This inevitably leads to an increase in the number of Ethernet components in machines and systems. Murrelektronik offers suitable components for networking the Ethernet modules economically and goal-oriented.

Murrelektronik Switche

Novità da Murrelektronik

Murrelektronik GmbH ottiene la certificazione ISO/IEC 27001:2022

Murrelektronik GmbH ha ottenuto la certificazione ufficiale ISO/IEC 27001:2022 da parte del TÜV NORD, attestando il rispetto dei più alti standard in materia di sicurezza dei dati…

Altro

Tutto sull'automazione 2026 a Zurigo | Automazione decentralizzata

Guardiamo indietro a un’edizione di “All About Automation 2026” di grande successo. È stato un piacere per noi mettere nuovamente al centro dell’attenzione l’automazione…

Altro

Murrelektronik riceve la medaglia d'oro EcoVadis: Il riconoscimento conferma l'impegno per l'ambiente, i diritti umani e le pratiche aziendali responsabili

Murrelektronik ha ricevuto la medaglia d'oro nell'ultima valutazione di sostenibilità di EcoVadis. Questo colloca l'azienda tra il miglior cinque percento di tutte le aziende…

Altro

Carriera
Entra nel team!
Newsletter
Novità!
Siamo qui per te!
Sempre pronti a rispondere alle tue domande...