24. marzo 2023
Great Place to Work® utser Murrelektronik till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser™ 2023! Murrelektronik tar plats på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser™. Murrelektronik rankas som nummer 7 på listan över små organisationer med 20–49 anställda. Bakom utmärkelsen står Great Place to Work®, som årligen genomför världens största medarbetarundersökning.
Johanna Bakhtiari, Henrik Abrahamsson och Rebecka Håård tar emot priset på Great Place To Work® galan i Stockholm den 23 mars.
- Det är otroligt roligt att bli utnämnd till 7:e bästa arbetsplatsen i Sverige redan första året. Vi har varit väl medvetna om att framgången ligger hos dem anställda, och aktivt jobba med att ge bästa möjliga förutsättningar att trivas på jobbet genererar ett extraordinärt starkt team, säger Henrik Abrahamsson, försäljningschef på Murrelektronik.
Resultatet bygger på en grundlig analys av medarbetarnas konfidentiella svar i världens största medarbetarundersökning, Trust Index™, som utförs av Great Place To Work®.
- Efter en noggrann granskning av Murrelektronik resultat i vår medarbetarundersökning och deras initiativ för att skapa en riktigt bra arbetsplatskultur för alla sina medarbetare kan vi utse Murrelektronik till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser™ 2023. Murrelektronik är en förebild när det kommer till sättet att arbeta med tillit, stolthet och gemenskap på och vi hoppas att fler ska bli inspirerade att ta efter, säger Jeanette Bergvall, vd Great Place to Work®.
Murrelektronik utmärker sig på listan med sitt höga resultat på påståendet om Rättvisa & Gemenskap. Hela 100% procent av medarbetarna på Murrelektronik upplever att vi är klanderfria på dessa värdegrunder.
Om Sveriges Bästa Arbetsplatser™ 2023
Great Place to Work® har undersökt arbetsplatskulturen för 100 miljoner medarbetare i över 100 länder, däribland Sverige. Sveriges Bästa Arbetsplatser bygger på resultatet från tusentals medarbetarenkäter i landet, där medarbetare konfidentiellt har utvärderat sina arbetsgivare när det kommer till ledarskap, rättvisa, jämställdhet, tillit, respekt och gemenskap. Sådant som Great Place To Works trettioåriga forskning visar är avgörande för att bygga riktigt bra arbetsplatser, som är lönsamma och gynnsamma för människor och samhällen.
Respondenterna har tagit ställning till 61 påståenden som sammantaget mäter hur väl organisationerna presterar inom dessa avgörande områden. De 55 organisationer i Sverige som fått högst betyg rankas som Sveriges Bästa Arbetsplatser™ och får använda benämningen under 12 månader.
Med stöd från 30 års data är Great Place To Work® världsledaren inom arbetsplatskultur. Genom sin For All™-modell och Trust Index™-undersökning ges organisationer erkännande och verktyg för att skapa en genomgående positiv medarbetarupplevelse.
Se den fullständiga lista av Sveriges Bästa Arbetsplatser™ 2023: https://www.greatplacetowork.se/listor/sveriges-baesta-arbetsplatser-2023/
Increasingly complex applications, rising cost pressure, more and more lack of skilled workers and the growing importance of sustainability and modularity: Using several exemplary…
There is no way around the digital transformation of industry. And Murrelektronik is making it as easy as possible with its unique Vario-X system. This integrated system for the…