3. mars 2025
Maîtres, périphériques et concentrateurs - L'installation d'un système IO-Link est simple
Transformation numérique, Industrial Internet of Things (IIOT) et Industrie 4.0 - ce ne sont que quelques-uns des thèmes récurrents qui dominent les discussions sur les technologies avancées pour l'automatisation industrielle.
Pour vous, en tant que fabricant de machines et d'installations, la question est de savoir comment vous pouvez transformer ces thèmes en solutions efficaces dont vos processus d'automatisation actuels peuvent profiter. Celui-ci décrit comment Murrelektronik se concentre sur la fourniture de solutions viables pour ces avancées dans la technologie de l'automatisation, qui sont faciles à intégrer et présentent des avantages durables.
« Nous pensons que l'avenir sera complètement exempt d'armoires électriques et c'est pourquoi les solutions décentralisées sont un aspect central de notre technologie. Souvent, l'abandon des armoires électriques est perçu comme une rénovation radicale d'un système complet - ce n'est pas le cas. Les solutions décentralisées de Murrelektronik sont conçues pour offrir un maximum de flexibilité et de facilité d'intégration ».
Les solutions comprennent des modules de bus de terrain, des commutateurs, des alimentations, IO-Link, des câbles et des connecteurs, qui, tous ensemble, facilitent et simplifient l'automatisation. Si nécessaire, les ingénieurs d'application de Murrelektronik vous aident dans la planification, la conception, les tests et l'intégration dans vos systèmes existants. Cela permet d'économiser du temps d'installation et de conception, et donc de l'argent et des ressources.
IO-Link est un protocole de communication industriel permettant de connecter des capteurs et des actionneurs à des systèmes de commande de niveau supérieur. IO-Link offre un énorme avantage et constitue une porte d'entrée vers la production intelligente, car il permet de transmettre tous les types de données (service/processus/événement) à grande vitesse vers et depuis les commandes et les appareils. Cela signifie des processus plus efficaces et plus agiles, une plus grande disponibilité des machines et un accès permanent aux données (pour l'identification, le diagnostic et la configuration).
Korina Parker explique: « Le système IO-Link Pro est un système d'installation universel qui convient parfaitement comme entrée en matière dans la numérisation et qui fournit en même temps un concept IIoT à l'épreuve du temps.
Parmi les avantages, on peut citer l'intégration facile des dispositifs intelligents, la transparence du niveau de l'appareil jusqu'au cloud et l'accès facile aux données pour l'analyse ».
« Les maîtres, concentrateurs et convertisseurs analogiques IO-Link peuvent être intégrés dans votre système existant ou constituer le cœur d'une nouvelle installation ou machine. Un autre grand avantage est que nos ingénieurs d'application sont spécialement formés à la technologie IO-Link et peuvent vous aider à planifier et à installer IO-Link et à rendre la communication de signaux de bout en bout aussi simple que possible ».
Les progrès de la technologie de vision industrielle révolutionnent les applications de vision. Les systèmes de traitement d'images prennent de plus en plus d'importance dans la…
A-t-on encore besoin d’une armoire électrique de nos jours? C’est une question que se sont déjà posés plus d’un responsable de la construction de machines et d’équipements. La…
The Modlight60 Pro RGB IO-Link signal tower from Murrelektronik is a versatile, adaptable and cost-efficient solution for applications that call for clear, reliable signaling.