Bern, 05.09. - 07.09.2023, Hall 2.0, Stand C05 | Murrelektronik

11. juillet 2023

Bern, 05.09. - 07.09.2023, Hall 2.0, Stand C05

Nous vous montrons comment nous vous connectons à l'avenir : Sans interruption et de manière décentralisée ! Nous posons ainsi pour vous les jalons qui vous permettront d'être à l'épreuve du temps tout en restant innovants. Nous relions l'ancien et le nouveau, l'analogique et le numérique. Nous vous ouvrons ainsi la voie de la transformation numérique.

Nos points forts au Sindex :

IO-Link
Master - hubs - alimentations - luminaires - convertisseurs analogiques - auxiliaires de commande
IO-Link relie les capteurs et les actionneurs à la commande et offre de nombreux avantages supplémentaires. En tant que système IoT communicatif, mais aussi en tant que solution d'installation économique.

VARIO-X   

Le premier système d'automatisation modulaire et flexible de ce type, qui permet de réaliser toutes les fonctions d'automatisation de manière précise et décentralisée - sans armoire de commande. Il en résulte des synergies et des économies jusqu'ici insoupçonnées.

VISION

Murrelektronik est votre partenaire pour des solutions d'installation de vision industrielle intelligentes. De l'alimentation décentralisée à la mise en réseau de la technique de caméra en passant par la gestion des signaux et des données.

uKonnX

Technique d'installation de niveau supérieur - Le premier système sans faille ("seamless"), assisté numériquement et visuellement, avec une communication bidirectionnelle entre la construction, le développement, le montage et la mise en service. Il permet d'éviter les erreurs d'installation tout en mettant en évidence des potentiels d'économie impressionnants.

Les héros de la connectivité

Pour nous, les connecteurs sont les héros de l'automatisation. C'est leur performance qui détermine la réussite de la numérisation. Ils réunissent tout, font circuler les signaux, les données et les courants, assurent la sécurité, le bon fonctionnement, l'installation sans erreur. De véritables Connectivity Heroes - Made by Murrelektronik !

 

Réserver ici un billet gratuit

 

Les dernières actualités de notre société

Tackling challenges and shaping the future: These are Murrelektronik’s LogiMAT highlights

Increasingly complex applications, rising cost pressure, more and more lack of skilled workers and the growing importance of sustainability and modularity: Using several exemplary…

En savoir plus

Tackling challenges and shaping the future: These are Murrelektronik’s SPS highlights

Increasingly complex applications, rising cost pressure, more and more lack of skilled workers and the growing importance of sustainability and modularity: Using several exemplary…

En savoir plus

Excellent idea

There is no way around the digital transformation of industry. And Murrelektronik is making it as easy as possible with its unique Vario-X system. This integrated system for the…

En savoir plus

Carrière
Joindre notre équipe!
Newsletter
Toujours d'actualité!