Le pas décisif vers l'avenir
Partout où vous allez ces jours-ci, il est question de numérisation, de transformation, nous devons, nous devrions, nous ne pouvons pas nous en passer. Les constructeurs automobiles deviennent des développeurs de logiciels. Des monnaies entières sont cartographiées en zéros et en uns. Qu'est-ce que cela signifie pour l'industrie manufacturière ? Pour l'industrie de l'automatisation ? Reconnaîtrons-nous notre activité dans dix ans ?
Étant donné la rapidité des changements, nous ne pouvons pas, chez Murrelektronik, prédire ce qui se passera dans le futur. Mais ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est que sans décentralisation, la route vers la numérisation sera longue et cahoteuse. La décentralisation est le premier pas décisif vers la numérisation et avec elle, la transformation de l'industrie de l'automatisation réussira. Nous pouvons même aller jusqu'à dire qu'elle rendra les choses beaucoup plus simples et faciles.
Pourquoi sommes-nous si confiants ? Parce que nous nous concentrons sur la décentralisation depuis des années. En tant que spécialiste des solutions système, nous avons développé nous-mêmes le matériel nécessaire (modules de bus de terrain, commutateurs, alimentations, IO-Link, câbles et connecteurs) à la transformation numérique et nous disposons également d'un solide bagage logiciel qui nous permet de créer un jumeau numérique. Ainsi, nous sommes en mesure d'unir le monde réel et le monde numérique dans un portefeuille d'automatisation complet. Chaque jour, nous remettons en question la nature de l'automatisation, nous la développons davantage, nous la faisons avancer et nous accélérons la transformation numérique pour nos clients.
Nous bénéficions de notre ADN - notre ouverture à la technologie. Nous prenons en charge toutes les interfaces et tous les protocoles, nous sommes ouverts aux futures nouvelles normes et technologies, et nous pilotons leur développement au sein des organismes et consortiums concernés. Notre portefeuille IO-Link en est la preuve, tout comme notre système d'automatisation Vario-X.
Chez Murrelektronik, produits et solutions vont de pair. Ce n'est que par une intégration intelligente dans un système global qu'un produit devient une solution. C'est pourquoi nous développons nos produits pour répondre aux défis de nos clients. Pour nous, cela fait partie de notre promesse de fournir la meilleure solution. C'est ce qui nous a poussés à créer un portefeuille complet pour accompagner la transformation de nos clients vers la décentralisation. Une solution solide – provenant d'une source unique. Permettez-nous de vous présenter quelques-uns des points forts :
IO-Link est synonyme d'installation plug-and-play dans la technologie de l'automatisation. En particulier dans le contexte de processus de production et d'installations de plus en plus complexes, où de plus en plus de données sont collectées et mises en réseau. La norme de communication crée une transparence maximale du niveau de l'appareil jusqu'au nuage. Nous venons d'élargir notre portefeuille IO-Link avec les modules de bus de terrain IP67 "MVK Pro" et "IMPACT67 Pro". Ces nouveaux maîtres sont disponibles pour PROFINET, EtherNet/IP et EtherCAT. Ils disposent de huit ports maîtres de classe A/B et peuvent être chaînés grâce à deux connecteurs M12 à code L.
Les caméras pour le traitement industriel de l'image sont incontournables lorsqu'il s'agit de l'industrie 4.0 ou de l'IA des objets. Les systèmes de vision deviennent de plus en plus importants dans la fabrication industrielle et la logistique. Nous avons un concept de solutions d'installation décentralisées dans ce domaine et sommes un partenaire solide lorsqu'il s'agit d'alimenter et de gérer les signaux et les données générés par les systèmes de vision. Nous sommes en mesure de proposer des ensembles décentralisés tels que des commutateurs, des distributeurs et des alimentations qui peuvent être montés et branchés directement dans l'environnement de la machine, ainsi que les cordons correspondants, performants et préassemblés.
Tout en un. Notre système d'automatisation décentralisé Vario-X, plusieurs fois primé, rend l'armoire électrique totalement superflue et constitue l'étape décisive vers la transformation numérique. Ce système d'automatisation modulaire, et très flexible, décentralise complètement toutes les fonctions d'automatisation pour la première fois - aucune armoire de commande n'est nécessaire. Vario-X apporte la technologie des appareils directement dans l'environnement de la machine et assure une gestion fiable de l'alimentation, des signaux et des données pendant l'intégration des servomoteurs décentralisés. Le système est si innovant qu'il a remporté d'emblée deux prix prestigieux.
Les machines et les installations ont besoin d'une alimentation électrique fiable, facile à installer et sûre. Des solutions simples pour alimenter en énergie les machines et les installations sont demandées. Nos connecteurs standardisés MQ15 répondent à cette exigence. Leur connexion rapide sans outil les rend faciles à installer. Étanches à l'eau et à la poussière, ils sont idéaux pour le raccordement des moteurs asynchrones et triphasés. La transmission de courant élevé (jusqu'à 16A de charge continue) à une tension allant jusqu'à 600V AC les ouvre à une large gamme d'applications.
L'industrie manufacturière et les constructeurs de machines doivent relever quatre défis majeurs : La transformation numérique, le désir de disposer de produits mieux conçus et mieux élaborés, la nécessité d'une plus grande efficacité de production et d'installation, et la durabilité. La technologie d'automatisation décentralisée permet de les résoudre !
Grâce au savoir-faire de Murrelektronik en matière de jumeau numérique, vous êtes au cœur de l'action sans avoir à y être. L'image numérique 1:1 contient toutes les fonctions et configurations de la machine ou de l'installation originale – le même modèle de commande fonctionne sur le modèle virtuel comme sur la machine réelle. La machine peut être placée dans le hall de production via la réalité virtuelle.
Le jumeau numérique apporte une contribution importante en termes de surveillance des conditions et de maintenance prédictive. L'utilisation de l'intelligence artificielle, en combinaison avec le jumeau numérique, devient de plus en plus simple : Si les données sont lues dans les logiciels et les outils d'analyse correspondants, il est possible de détecter les anomalies dans le processus et de prendre des mesures pour y remédier, à un stade précoce. L'analyse des données à long terme permet également de déterminer l'efficacité énergétique d'une configuration, tandis que l'exécution de simulations de divers changements de processus peut fournir des informations sur les potentiels d'économie.
Grâce aux smartphones et aux montres, les apps, les assistants à commande vocale et le contrôle gestuel sont devenus indispensables dans la vie quotidienne. Alors, pourquoi les machines ne pourraient-elles pas être contrôlées et mises en service via une application ? Ce sont des outils efficaces pour réduire les délais de mise en service et faciliter le travail des installateurs et des opérateurs. L'objectif est de configurer plutôt que de programmer. En travaillant de cette manière, les entreprises conservent leur capacité d'action même en cas de pénurie de travailleurs qualifiés.
En tant que spécialiste de l'installation, Murrelektronik sait combien d'énormes potentiels d'économie peuvent être exploités, et les erreurs d'installation évitées, en considérant l'ensemble du système lors de l'installation. C'est pourquoi nous voyons toujours la voie de la transformation numérique comme un tandem composé à la fois de la décentralisation et d'un concept d'installation efficace.
Vous préférez parler à des personnes plutôt qu'à des jumeaux numériques ? Pour être honnête, nous aussi. Remplissez le formulaire ci-dessous et une personne vivante vous contactera bientôt.